This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:需要认证信息

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/799740/cc1312r-certification-information-needed

器件型号:CC1312R

先生们:

我们需要向测试机构提供一些信息、以便获得欧洲类型的批准。 我们的目标是使用工作频率为868.3MHz 的 WB-DSSS 60kbps 型号。 您能帮助我们提供以下信息吗?

LO 信号    …的频率。 MHz

列出所有中间频率:... MHz

列出首次和后续频率转换的所有图像频率………

 

谢谢!

Peter

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否确定需要此信息? 当我们对 LaunchPad 进行 ETSI 认证时、不会提供该信息。

    图像频率将为 x IF 频率。 默认 IF 取决于数据速率、请参阅 www.ti.com/.../swcu185c.pdf 中的表25-183
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我已将该主题分配给我们美国团队的一位专家。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它是从认证机构申请的、但我同意、在查看 ETSI EN 300 220文档时、似乎不需要。 这可能适用于面向更严格接收器类别的器件?

    我会再次检查他们是否真的需要这个、然后再回来。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik! 正如 TER 指出的、ETSI 认证实际上可能不需要它、但对于 FCC、我们似乎需要具有类似的信息;

    方框图;
    该图必须显示所有振荡器的频率以及每个块之间的信号路径和频率。 应指示调谐范围和中频。

    因此、我想我们仍然需要了解一些有关这些方面的信息。 与中提供的内容类似;

    e2e.ti.com/.../797746 FCC 方框图

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LAUNCHXL_2D00_CC1312R1_5F00_Block_5F00_Diagram_5F00_RevA.pdfHiPeter、

    请参阅随附的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒——非常感谢快速回复的无线网络!

    此致

    Peter