This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:简单远距离与窄带

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/800873/cc1312r-simple-long-range-vs-narrow-band

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1120

您好!
我的 TI 销售联系人转发了他的 FAE 发来的一封邮件、表示 TI 现在启用了具有5k DEV 的 SLR (窄带方法)。

我看不到好处:如果你能做窄带,你为什么不这样做(CHBW <15k),而不是骑单反马?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GGA、

    我们目前支持速率为5kbps 和2.5kbps 的 SLR 模式。 不过、这些并不是真正的窄带模式、而是使用编码、Rx BW 为40kHz。

    窄带支持正在进行中。 您是否对特定的频带宽度、数据速率或法规感兴趣?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fredrik、
    是的、只要 CC13xx 被退回、我就会不断要求 NB。 对于13x2、我有希望-但 TI 仍然不愿意提供 NB 正式支持的日期。
    我已经测试了非官方支持的低 CHBW、但它不如同类 CC1120好。 所以我还在等 TI 出现白烟:-)

    我们使用 CC1120在12.5k CHBW 下工作、4kbps 时实现~-123dBm。 这也是我对 CC13x2的目标。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GGA、

    是的、必须完成一些特性描述、窄带还需要 TCXO 支持、必须进行验证。 不过、轮子肯定会移动。 请继续联系您的 TI 销售联系人以获取更新。

    此致、
    Fredrik