This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1000:CC1000推荐的 KOA KL73 2A TTE 4N7C、4.7nH 0805电感器即将停产

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/800197/cc1000-cc1000-recommended-koa-kl73-2a-tte-4n7c-4-7nh-0805-inductor-going-obsolete

器件型号:CC1000

您好!

在设计中使用 CC1000收发 器、数据表中推荐用于868MHz 频带的电感器现已停产。

是否有电感器替代 KOA 的建议?

非常感谢

CALLEX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先是有关如何选择此组件的一些背景等信息:

    这里的另一个电感器可能会导致 LO 泄漏、这意味着如果它们改变电感器辐射 LO 泄漏、则必须进行测量。 不能使用线束电感器。 KOA 是一种螺旋缠绕薄膜电感器、建议使用相同类型的电感器。 请注意、LO 泄漏取决于电感器的方向。

    我们看了15年前的薄膜 AWX - L0805 - partnr:L08054R7DEW、结果不错。 我还没有检查该部件是否仍然存在。