This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:频谱中的边波

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/799473/cc1350-side-lobes-in-spectrum

器件型号:CC1350

主席先生,

我在我的定制板中使用 CC1350。 我在我的光谱中除了主凸起外、还会得到突出的侧凸起。 原因可能是什么。 是否 存在与智能射频设置相关的问题?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不应是任何侧边。 这可能是您的电路板出现问题、也可能是由您的测量方式引起的。

    您是否有一个显示边框的图、包括清楚地显示您在频谱上使用的设置?