This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:如何在我使用 SWRA234开发的代码中添加无线 M 总线模式 C。

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2272, CC1101, MSP430F5528, WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/799183/cc1101-how-to-add-the-wireless-m-bus-mode-c-in-my-code-developed-using-swra234

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件:MSP430F2272MSP430F5528WMBUSCC1310

我有一些产品分为两类:

-无线 MBUS 发送 器(MSP430F2272 + CC1101)

-无线 MBUS 集中器(MSP430F5528 + CC1101)

这些产品使用 TI SWRA234 (http://www.ti.com/lit/zip/SWRA234)提供的库源代码、因此可实现无线 MBUS 的模式 T 和模式 S

我想将模式 C 添加到产品、发送器和集中器、

更新/集成了此库以添加无线 M 总线的模式 C?

非常感谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C 模式基本上是100kbps、没有任何特殊编码。 在100kbps 上接收到的数据包可以是 C 模式或 T 模式、并且报头包含它所处模式的信息、请参阅 www.ti.com/.../swra522e.pdf 中的2.1。

    我们尚未在您提到的应用手册中完成此操作、因为应用手册的主题是展示我们管理 S 和 T 模式 phy、而不是如何在应用中组合 PHY。

    请注意、我们为 CC1310提供了完整的 wmbus 堆栈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、它不能同时分配用于管理模式 C 和模式 T 的源代码?
    如果我使用 CC1310的堆栈、我必须在 FW 中做大量工作、因为我必须使用不同的库。

    我看到 C 和 T 之间的差异不是太大、但如果可能更新源代码、最好节省开发时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不会更新 CC1101的 wmbus 代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、库 SWRA234将会更新吗?
    您认为新版本何时可用?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我写过我们会更新