This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:要求433M PA 与 CC1120匹配

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/798361/cc1120-ask-433m-pa-to-match-with-cc1120

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1190

你(们)好

我的客户想要添加一个433M PA 以匹配 CC1120。 我找到915M CC1120+CC1190参考设计。

http://www.ti.com/tool/CC1120-CC1190EM915RD?keyMatch=CC1120%20CC1190&tisearch=Search-EN-Everything

我们是否有适用于 CC1120的433M PA 参考设计? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 其中一个原因是、433MHz 频带中的输出功率通常被限制在 CC1120能够输出的以下。 您的客户必须使用 CC1120的433MHz 参考设计、并将其与所需的 PA 相结合。