This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:868-915MHz CC110L 评估卡?

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC110L, CC1120, SMARTRFTM-STUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/842902/cc1101-cc110l-evaluation-card-for-868-915-mhz

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC110LSMARTRXEBKCC1120

团队、

客户正在寻找适用于 CC1101和 CC110L 的评估卡。
目标是在以下频段中进行一些评估:基频。 867.999MHz,通道间隔199.95kHz,载波867.9Mhz,GFSK 模块,0dBm TX 功率。

CC11XLDK-868-915套件似乎不再可用。
可提供哪些套件(即可订购和库存)?

查看 CC1101:
http://www.ti.com/product/CC1101/toolssoftware#desKits
SMARTRXEBK 位于 STCOK 中、但 CC1101EMK868-915子卡不在 STCOK 中。
-是否可以获得一些 CC1101EMK868-915子卡?
-是否有适用于 CC1101的 BoosterPack?

查看 CC110L:
http://www.ti.com/product/CC110L/toolssoftware#desKits
列出了 SMARTRXEBK,但似乎没有兼容模块可用。
-是否有兼容的 CC110L 子卡?

列出了430BOOST-CC110L。
它能否支持上述低于1GHz 的参数?
-我们建议使用什么 MCU launchnpad?
-软件示例(按测试软件、CC11xx 示例库、等)与哪个 MCU Launchpad 兼容?
-我们是否准备好使用 MCU Launchpad + 430BOOST-CC110L 的示例? 是否有 MSP430FRxxx Launchpad 示例?

CC13xx 不是一个选项、因为已经使用了另一个 MCU。 仅需要低于1GHz 的收发器。

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会尽快查看并回复您。 请与我们一起裸机。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI store 似乎没有提供任何此类服务。

    CC1101 DK 采用433MHz 频带(CC1101DK433)。 如果需要、他们可以获取该套件并将其修改为868-915MHz 频带。

    如果他们愿意使用 CC1120、则可以使用一些开发套件。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我在查看 CC1101DK 快速饱和指南- SWRU126B、但我不确定:
    -您是不是说 CC1101DK433和 CC1101DK868-915是相同的硬件套件?
    -在868-915MHz 频带下运行套件是否只需要更改软件?
    - CC1101DK433套件中是否提供了两种天线类型(868-915MHz:脉冲 W5017、2dBi 和420-470MHz:脉冲 SPWH24433TI、0dBi)?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、两个电路板上的电路拓扑是相同的。 是的、它们可能需要从868-915MHz 参考设计中更改射频电路组件值。

    是的、天线也取决于频率。 因此、它们可能需要单独获得868-915MHz (通过 Digkey)。

    如果他们正在寻找一个发展、那么这可以是一个选择。

    如果他们不想完成上述练习、 那么最好考虑其他 TI 芯片(CC1120..)

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于兴趣有限、CC1101 EMS 似乎已经逐步淘汰。 但市场上有许多小型 CC1101模块(请参阅 https://www.amazon.com/s?k=cc1101&ref=nb_sb_noss_1 作为一个示例)、它们可以与 CC_Debugger 结合使用。 请注意、TI 尚未对上的射频性能进行评估3. 派对板。 CC1101板可用于评估 CC110L、也可用于 评估:http://www.ti.com/tool/430BOOST-CC110L。  

    网上提供了 EMS 的 BOM 和光绘文件、因此客户也可以制作一些电路板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找到了二手 CC1101EMK868-915套件: https://www.digikey.de/product-detail/en/CC1101EMK868-915/296-30806-ND/1896295

    是否仍然可以进行评估?
    需要使用什么软件?
    由于 TI.com 不可用、我无法检查...

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您拥有 CC1101EM、则需要:

     用于安装 EM 的 www.ti.com/.../ 和用于控制电路板的 SmartRF Studio (www.ti.com/.../SMARTRFTM-STUDIO)。