This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:TIDA-010050水表设计

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TIDA-01228, CSD23285F5, TIDA-010050, CC1312R, CSD23280F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/843050/launchxl-cc1310-tida-010050-water-meter-design

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310TIDA-01228CSD23285F5TIDA-010050CC1312RCSD23280F3

您好!

我看到 TI 有新的水表设计、开  

该设计基于 CC1312R2、 我是否可以询问我是否可以使用 CC1310来实现该设计?

此外、

我发现这个比较器在 TIDA-01228中使用的是 DAC 比较器

使用 TDC。

1)使用 DAC 代替 TDC 有什么好处?

2)根据 TIDA 01005

"LC 激励脉冲通常来自 NANDgate、由 CC1312Rdeviceand RC 电路的 digitalIO 引脚触发。在具有电感感测参考设计的低功耗水流测量中、 μs CC1310的 IO 引脚直接提供触发信号、并使用250ns 的触发时间。对于一个差动事件、触发引脚 shouldbe drivenHIGHedea 用于单处理器单元、而触发信号释放。因为使用 CC1312Rdevusesa 2-differenthircuit1中的 sensorcontrollers.therchirduredrc、因此需要对触发信号周期进行较短的时间。

那么、使用与非门而不是直接从 IO 触发的重点是什么?

3) 3)在参考设计中、MOSFET 的使用是 csd23285f5、该组件对于我们来说不是很容易制作原型、

您可以建议的其他替代方案有哪些?

在考虑其他备选方案时,我们应关注哪些因素?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我与该板的设计人员进行跟进、并在几天内回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    TIDA-010050是 TIDA-01228针对 CC13x2/26x2系列器件的改编和优化。

    与 CC13x0 (上一代 TI 无线 MCU)中的 SCE 相比、CC1312R 中的传感器控制器引擎(SCE)经过改进、功耗更低。

    请参阅以下答案:

    1. 与使用 TDC 24 MHz 模式相比、采用2MHz 模式的 DAC 可实现低得多的功耗(请参阅 TIDA-010050结果、与 TIDA-01228相比)
    2. NAND 及其 RC 网络可实现短于1us 的触发脉冲
    3. 选择该器件的原因是成本低且间距为0.5mm (例如、CSD23280F3的间距更小)。 我们没有其他 FET 建议。  

    总之、无法在 CC1310上使用 TIDA-010050提供的解决方案。

    但是、如果您需要较低的功耗性能、可以考虑将 CC1310升级到 CC1312R (您还需要48MHz 的更快振荡器)、请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/an/swra640c/swra640c.pdf

    此致、

    米伦