This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:MSP430 + CC112x

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/836943/cc1120-msp430-cc112x

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:WMBUSMSP430FR4133

您好!

我对开发169 MHz 无线 M-Bus 解决方案感兴趣、但在我做出决定之前、我需要了解以下内容、如果您能为我提供答案、我将不胜感激:


1) 1)免费的 WMBUS 无线 M-Bus 协议软件是否可用于 TI 的 MSP430 + CC112x 和 CC120x 的双芯片解决方案- WMBUS 下载似乎适用于 CC13x0?
2)如果上述问题的答案是肯定的、那么堆栈是否存在任何限制(节点数量有限、无源代码、无支持等)?
3) 3)此堆栈的开发平台是什么?
4) 4) TI 是否提供了除 WMBUS 之外的其他免费软件堆栈、该堆栈还可用于创建具有相同硬件的低功耗星型网络-我对169 MHz 尤其感兴趣?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    我将咨询主题专家、并尽快与您联系。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CEM、

    1) 1)我在 WMBUS 页面上看到 、还支持多个其他 TI 硬件平台、包括 MSP430 + CC112x 和 CC120x 高性能收发器的双芯片解决方案、特别是868和169 MHz 频段。

    2) 2) 169MHz 网络的一个简单示例 位于此处-> http://www.ti.com/tool/TIDC-MULTIBAND-WMBUS。  

    3) 3) Code Composer Studio

    4) 4)我不知道。

    Stackforce GmbH 提供对 wM-Bus 堆栈的支持。 服务包括堆栈定制和移植到德州仪器参考设计之外的硬件平台。 您可以在 此处联系 Stackforce

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

     WMBUS 页面上的软件下载链接 似乎仅适用于 CC13x0、因为下载的文件名是 wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0.exe。 我在该页面上找不到用于双芯片解决方案的堆栈。

    我问过 STACKFORCE、他们告诉我他们不为 TI 提供的免费堆栈提供任何支持、建议我联系 TI。

    谢谢、

    CEM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

     此处提供了使用 MSP430FR4133 + CC1120的169MHz 网络的一个简单示例。 这将有助于您快速入门。

    我们没有任何其他的 WMBUS 代码示例。 我们只有 WMBUS 堆栈(或者相反、Stackforce 实现了一个堆栈)。 我不知道他们为什么这么说、但我会深入研究这个问题、并返回给您。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    以下是2019年9月3日我本人与 Stackforce (David Rahusen)之间的通信。

    --------

    尊敬的 Cem:

    TI 封装由 TI 维护。 据我所知,是的,但不幸的是,我们无法提供有关 STACKFORCE 未维护的交货的支持或信息。

    您是否尝试与 TI 联系?

    此致、

    David

    --

    Fon:+49-7634-69960-21 |传真:+49-7634-69960-30 |网络: https://www.stackforce.de |邮件: david.rahusen@stackforce.de STACKFORCE GmbH | Biengener Str. 3、79427 Eschbach | Freiburg HRB 711613 | Geschäftsführer 董事总经理/总经理:David Rahusen

    ---- Ursprüngliche Nachricht ----

    VON: webmaster@stackforce.de <webmaster@stackforce.de

    Gesendet:Dienstag,3. 2019年9月12:15

    答:销售<sales@stackforce.de

    Betreff:联系我们提交表格

    已提交表格通过您的具体网站联系我们5。

    您的姓名

    CEM Cakmak

    您的邮件地址

    cem.cakmak@hbssolutions.net

    您的消息

    尊敬的先生或女士:

    TI 网站指出、"还支持多个其他 TI 硬件平台、包括 MSP430 + CC112x 和 CC120x 高性能收发器的双芯片解决方案、特别是868和169 MHz 频带"。 我的问题是:免费的 TI 无线 M-Bus 堆栈是否包含具有 MSP430 + CCxxxx 双芯片组合的169 MHz 解决方案? 从 TI 文档 slat149b.pdf 上很难理解这一点。 请澄清。 提前感谢。

    您的公司

    HBS 解决方案

    位置

    工程经理

    联系我的方式

    电子邮件

    电话

    +902327659252

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CEM、

    我与我的团队谈论了这一点、很遗憾、我们无法为您提供帮助或请求 Stackforce 直接为您提供支持。 很抱歉、您无法再为您提供任何帮助。

    BR、