This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120的载波侦听阈值配置(如果绝对值和相对值)?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/842836/cc1120-carrier-sense-threshold-configuration-of-cc1120-if-absolute-and-relative-value

器件型号:CC1120

大家好、

我们有客户询问  CC1120的 AGC_CS_THR -载波侦听阈值配置(如果  它是绝对值还是相对值)、请参阅以下文档第79页?
http://www.ti.com/lit/ug/swru295e/swru295e.pdf

下面是客户的示例:

示例
如果电阻器 AGC_CS_THR 设置为0x04、
什么是载波侦听阈值 A)或 B)?

a)载波侦听阈值= 4dBm。

b)载波侦听阈值=一些已定义的电压范围+ 4dB
示例 一些定义的值=-100dBm
然后-100dBm + 4dB =-96dBm

如果 B)是正确的,定义了多少值?

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    存在-102dB 的偏移、这意味着向 AGC_CS_THR 写入0x04会产生-98dBm 的载波侦听阈值。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这家 Siri!