This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:电池供电参考设计?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, TPS62840, TPS62740, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/841700/cc1352p-battery-powered-reference-design

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: TPS62840TPS62740CC2640

您好!

我想知道 TI 是否有适用于任何采用可充电电池的 SimpleLink MCU 的参考设计。  鉴于最大额定输入电压为3.8V、电池充电电压可能高达4.2V、我很好奇如何使用锂离子电池实现 CC1352P。   

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    要使用电池为器件供电、您需要使用外部稳压器。 例如、TPS62840是一个不错的选择。 我建议将输出功率设置为1.9V、以便与 BOD 阈值保持一定的裕度、该阈值正好低于1.8V

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、将电压设置为如此低的原因是什么?

    1.9V 是否允许我们使用集成的低于1GHz +20dBm 功率放大器?

    来自 http://www.ti.com/lit/an/swra640c/swra640c.pdf:的9.2

    使用内部直流/直流转换器可获得最大效率、并且需要外部电感器(LDCDC)和电容器(CDCDC)。 组件应尽可能靠近 CC13xx/CC26xx 器件放置、并且有一个从 CDCDC 接地到芯片上焊盘的短电流返回路径非常重要(请参阅第4.6节)。 此外、VDDS 上的大容量电容器应靠近 VDDS_DCDC 引脚放置。 LDCDC、CDCDC 和 CBULK 的实际值因器件而异。 有关实际值、请参阅特定于器件的参考设计。

    在直流/直流模式下运行时、电源系统会根据所需的负载在全局 LDO 和直流/直流转换器之间动态切换以实现最高效率。 如果 VDDS 降至2.0V 以下、直流/直流转换器的效率将低于 LDO、器件将以全局 LDO 模式运行。 对于运行 VDDS 低于2.0V 的系统、可考虑使用全局 LDO 或外部稳压器模式来节省组件成本和电路板面积。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    好问题!  

    通常、当使用外部高效稳压器时、您会将输出电压设置为低于内部直流/直流转换器的截止电压、从而节省6.8 μ H 电感器的成本。  

    不过,你提出了一个很好的问题,我完全忽略了这一点。 20dBm PA 输出功率取决于电源电压(请参阅 CC1352P 数据表中的图5-39)。

    换句话说、对于 CC1352P、您可以将稳压器输出电压设置为在最低电池电压和目标 PA 输出功率之间实现良好平衡。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

    谢谢、听起来不错。 我想我将以3.3V 为目标。  您是否因为 TPS62840属于"DCS"系列而推荐了 TPS62840?  如果是、我可能会查看一些其他选项、例如 TPS62740。

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    是的、因为 DCS 及其声称"射频友好型"。 我们之前已使用 CC2640对 TPS62740进行了评估: www.ti.com/.../swra498

    此致、
    Fredrik