This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:我使用 CC1352、现在我使用外部 ADC (ads131a04)进行采样、但数据速率仅为5kbps。

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/839680/cc1352p-i-used-cc1352-and-now-i-use-an-external-adc-ads131a04-to-sample-but-the-data-speed-is-only-5kbps

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:ADS131A04

您好!

   我使用 CC1352、现在我使用外部 ADC (ads131a04)进行采样、但 SPI 的数据速度仅为5kbps。

   问题在于、通过 SPI 端口读取 ADC 数据时、速度只能达到5kbps、无法达到手册中所述的25.6k。 请帮帮我。

  如果我使用 CC1352内部 ADC、数据读取速度可达25.6k。

柠檬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lemon、

    您并未提供有关实际操作的详细信息。  

    您将哪个软件示例用于 CC1352P? 哪种手册规定"速度"为25.6k? 如何配置 ADC?

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺乏反馈、我将此主题标记为已解决。