This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:MSP430FR5994和 CC1310之间的 UART 通信

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/840469/launchxl-cc1310-uart-communication-between-msp430fr5994-and-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310MSP430FR5994

您好!

我尝试在 MSP430FR5994和 CC1310之间设置 UART 通信链路。 我将 CC1310用作 MSP430项目的无线外设。

我能够从 MSP430发送 UART 数据、CC1301能够接收数据并进行回波。 但 CC1310接收到的数据是无用的(而不是从 MSP430发送的数据)。

这两个器件都以115200的波特率运行。 我使用 MSP430的 driverlib 和 CC1310的驱动程序来设置和使用 UART。 如何确保 CC1310读取正确的数据?

此致、
Archie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在 CC1310上测试 UARTecho 示例、并确保其能够首先正确接收数据和回波。 如果结果正确、我建议您使用协议分析器来检查 MSP430FR5994CC1310之间的 UART 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄振

    谢谢你。 UARTecho 示例工作正常。 我将使用分析器检查信号并返回给您。