请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1310 主题中讨论的其他器件:CC1310、 MSP430FR5994
您好!
我尝试在 MSP430FR5994和 CC1310之间设置 UART 通信链路。 我将 CC1310用作 MSP430项目的无线外设。
我能够从 MSP430发送 UART 数据、CC1301能够接收数据并进行回波。 但 CC1310接收到的数据是无用的(而不是从 MSP430发送的数据)。
这两个器件都以115200的波特率运行。 我使用 MSP430的 driverlib 和 CC1310的驱动程序来设置和使用 UART。 如何确保 CC1310读取正确的数据?
此致、
Archie