This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:有源 RFID

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, RF430F5978, MRD2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/840283/launchxl-cc1310-active-rfid

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310RF430F5978EVMRF430F5978MRD2EVM

我正在使用 CC1310 LaunchPad 板进行测试、我在数据表上看到它说 CC1310应用中有一个有源 RFID。 我想知道是否有用于测试 Active-RFID 的源代码。  此外、RF430F5978EVM 电路板也在进行测试、我想知道运行模式是否为 RFID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doohwa:

    CC1310内部没有 RFID、数据表仅表示它可用于具有 RFID 的应用。 换句话说、您需要 RF430F5978等外部 RFID 器件 。  

    没有现成的软件可用于将 RFID 器件与 CC1310配合使用、但我假设 可以使用 RF430F5978EVM 页面上提供的软件示例。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik。

    感谢你的答复。

    我能否获取 RF430F5978EVM GUI 的源代码? 我想知道 MRD2EVM 和 AP434R01中 PC GUI 的协议。 我想开发自己的 GUI 并与电路板通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doohwa:

    我们不提供任何超出您在 RF430F5978EVM 网页上所能找到的软件示例。

    此致、
    Fredrik