This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:ASK 调制、收发器异常

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/839520/cc1101-ask-modulation-transceiver-abnormal

器件型号:CC1101

尊敬的所有:

    目前、由 SPI 控制 CC1101实现的2-FSK (GFSK)无线收发器正常、而使用 ASK 调制的收发器异常。

软件中使用 SmartRF Studio 根据2-FSK、MDMCFG2 = 0x33、FREND0=0x11修改两个寄存器、其他所有内容相同、发送和接收代码相同、 但是使用2-FSK 来实现发送和接收功能、改为询问、不发送和接收、为什么您可以给我一些建议?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2-FSK 模式可能不适用于 ASK。

    请在典型设置下使用日期速率:1.2KBaud、ASK、RxBW:58KHz。 首次按原样使用(您可以更改频率)、并确保链接正常工作。 然后将射频参数更改为所需参数、然后重试。 一次只更改一个参数。 这样调试就更容易(如果失败)。

    谢谢、

    PM