This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:仅用于 CC110L 的替代 TX

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC115L, CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/839054/cc115l-alternative-tx-only-to-cc110l

器件型号:CC115L
主题中讨论的其他部件:CC110LCC113L

大家好、团队、

我知道 CC115L 与 CC110L 引脚对引脚兼容。 我想确认与 CC110L 的完全硬件、软件兼容性(明确考虑到传输)和性能、以便评估 CC110L 是否适用于新项目以及某些现有产品是否会出现经济降级。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我不能完全理解您的需求?

    是的,CC115L 在硬件和软件方面都与 CC110L 兼容 。 CC115L 仅在 CC110L 是收发器的情况下才是发送器。

    如果您只想进行传输、则可以使用 CC115L。 我认为这是最具成本效益的器件。

    如果您希望仅接收、则可以使用 CC113L。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是我的问题。

    感谢您的支持。

    此致、

    Adrian