This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP390

Guru**** 2512745 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/839179/tmp390

主题中讨论的其他器件:TMP390、传感器到云

我正在寻找一种经济高效的解决 方案来测量管道的温度、当它达到预定的温度时、它会发送一个信号来停用泵。   

无线传感器理想情况下具有多年的电池寿命、因为它安装在远程位置。 我当时正在研究使用 TMP390和 CMOSTEK 915MHz 编码器芯片将信号发送到泵处的915MHz 接收器以停止。 这似乎不仅仅是一个项目、而是第一个想法、是否有任何 TI 完整解决方案或设计帮助的建议?