This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:受天线调优影响的发送电流消耗

Guru**** 2523070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/838654/cc1121-transmit-current-consumption-affected-by-antenna-tuning

器件型号:CC1121

你(们)好。

我希望您能帮助回答我关于在 TX 期间 CC1121芯片消耗的电流的问题。  

我最近比较了从具有调谐不良天线的 PCB 汲取的 TX 电流与良好天线的 TX 电流、并注意到在具有良好天线调优的 PCB 上 TX 电流更大  

我本来会假设具有调谐不良天线的 PCB 消耗的电流会超过调谐的电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    如果天线已调谐、则等待精确的阻抗、这将影响电流消耗。  

    在这种情况下、经过调谐的天线具有更高的阻抗(大于"50欧姆")、这可能会导致输出功率降低和电流消耗降低。 经过调优的天线应更接近"50 Ω"、并且电流消耗会增加。

    如果在 SMA 上使用50 Ω 负载、则应参考理想50 Ω 负载的预期电流消耗。  

    此致、

      Richard