This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:如果我们仅使用低于1GHz 的传感器和收集器应用、我们是否可以使用 CC1312R 而不是 CC1352R?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/837371/cc1352r-can-we-use-cc1312r-instead-of-cc1352r-if-we-use-only-sub-1-ghz-sensor-and-collector-applications

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他部件:CC1352PCC1312R

您好!

我们开发了一个基于 CC1352P 作为集电极的应用(我们在集电极中未使用功率放大器)和基于 CC1352R 作为传感器的应用。 我们在非信标模式下使用 TI 15.4 Stack 示例。

我们能否将 CC1312R 用于我们的应用、因为我们的应用仅使用低于1GHz。  

请尽快让我知道硬件更改(CC1352R 和 CC1312R 之间的引脚对引脚兼容性以及封装和引脚)和固件堆栈差异。

我们可以使用 CC1352P 作为收集器、使用 CC1312R 作为传感器吗?

因为我们使用将100个传感器(与 CC1352R 相比、CC1312R 的成本要低得多)连接到一个收集器、因此在生产过程中对我们有利。

注意:传感器应用作休眠器件、并且应使用低功耗。

谢谢、此致

Haricharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harichanran、

    请    尽快让我知道硬件更改(CC1352R 和 CC1312R 之间的引脚对引脚兼容性以及封装和引脚)和固件堆栈差异。

    软件堆栈(如果使用 TI 15.4)基本相同、无需更改。  

    至于定制电路板的原理图、您需要重新布线一些布线。 对封装的更改可在数据表中找到、请参阅以下内容:

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1312r.pdf

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1352r.pdf

    我们可以使用 CC1352P 作为收集器、  使用 CC1312R 作为传感器吗?

    是的、您可以! 反之亦然。

     

    因为我们使用将100个传感器(  CC1352R 相比、CC1312R 的成本要低得多)连接到一个收集器、因此在生产过程中对我们有利。

    注意:传感器应用作休眠器件、并且应使用低功耗。

    非常可行、最好的一点是我们的软件(SimpleLink SDK)非常便携、只要您没有开发任何1352特定功能(高功率和2.4GHz 功能)、就不必更改任何内容。  

    功耗和性能将是相同的、唯一的区别是您无法在 CC1312端使用2.4GHz、如果您已经设计了某个器件、则可能需要更改原理图设计。

     

    此致、

    AB

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    感谢您的建议。  TI 将为 我们提供我们需要的任何支持。

    谢谢、此致

    Haricharan