This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:使用2.4GHz 频带时的功耗

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/837419/cc1350-power-consumption-using-2-4-ghz-band

器件型号:CC1350

您好、先生、

我使用的是 CC1350 LP。 CC1350是双频带内核433MHz /2.4GHz。 其中我将使用2.4 GHz 频段进行无线传输。我的应用完全依靠电池供电。

根据要求、我需要保持较长的电池寿命。 因此,对于2.4GHz,如果我在应用中使用2.4GHz 堆栈,我需要功耗规格。

我需要在下面提及的规格

工作模式下的功耗

睡眠模式下的功耗

2.4 GHz 的传输功率

这是必需的规格,我也需要另一个规格,所以请提供详细的功耗规格。 这将有助于开发我的应用。

另请注意。 如何使用2.4GHz 开始开发。如果有任何示例代码可用、请提供。

感谢您的进步  

Nilesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    有关功耗、请参阅 CC1350数据表。

    有关软件示例、请参阅 CC13x0 SDK。

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在第6.7节中看到电源管理。

     您可以使用 TI 的功率计算器来了解电池寿命。

    www.ti.com/.../15.4-STACK-CALC