This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:1250 kbps 数据速率配置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/837898/cc1200-configuration-for-1250-kbps-data-rate

器件型号:CC1200

 用户指南提到最大符号速率为500ksps。 对于4GFSK、这转换为1Mbps 数据速率。 但是、数据表提到最大数据速率为1250Mbps。 这是否意味着可以 配置625ksps 符号速率? 是否需要任何其他配置来实现1250数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、根据数据表、它的工作频率应高达1250KBPS (625kSPS - 4-GFSK)。 如果您有 EVM、您可以在我们的 SmartRF Studio 电路板上尝试使用它们。

    您可以从 SmartRF Studio 的典型设置下的500KSPS、4GFSK 开始、然后将符号速率修改为625kSPS、它将显示为无效数据并变为黄色 、但您可以忽略并继续测试 PER (数据包错误率)。

    同时、我将尝试从相关工程师处获取信息。 我会尽快回来。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎可以使用1250KBPS。 请参阅以下帖子。

    谢谢、

    PM