This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Azure 客户端 SDK 库

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC3120MOD, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/835744/cc1312r-azure-client-sdk-library

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC3120MODCC3220MOD

您好!

是否可以在 cc1312R 上安装 azure 客户端 SDK 库并使用 CC3120MOD 等 WiFi 从机模块?

我主要考虑所需的封装尺寸(空间足够?) 和适应。 TI 对此有任何经验吗?

一种可能的方法是使用 CC3220MOD 并在其上添加安全功能。 但在 CC1312R 和 CC3220MOD 之间定义 COM 链路需要大量工作。 此外、对于引导加载、还需要处理2个固件映像。  

HC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、

    TI 提供了在 CC32XX 和 MSP432上集成 Azure IoT 的代码,但不适用于 CC13XX (http://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SDK-PLUGIN-FOR-AZUREIOT )。

    我当然认为也可以将 Azure IoT 集成到 CC1312R 上(这取决于您将使用的协议、您期望的许多连接...)、但我不知道 TI 在不久的将来会有这样的计划。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

    我尝试为 cc13x2重新编译 build_all 文件、浏览所有文件并更改看起来合适的内容、但失败了。 我不知道所有的基本依赖关系。

    由于 cc1312R 具有相当大的闪存、因此认为应该将 azure SDK 与 cc31xx 放在一起、而不是让两个 MCU 相互通信。

    TI 可以考虑构建此库吗?

    HC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hei HC、

    感谢您的意见、我们一定会考虑这一点。 不过、此时我们将无法为 CC13x2器件构建库。

    如果您成功、请告诉我们!  

    此致、
    Fredrik