This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC113L:使用 CC113L 正常数据包模式接收 MAX7044 OOK 433MHz 收发器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC113L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/835540/cc113l-using-cc113l-normal-packet-mode-to-receive-the-max7044-ook-433mhz-transimitter

器件型号:CC113L

我使用433MHz MAX7044 OOK 调制作为发射极。  我能否 将 CC113L 设置为 正常数据包模式以从 MAX7044 OOK 433MHz 传输器接收数据? 如果可能、如何实现? 如何从 MAX7044 OOK 433MHz 传输器发送代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想说、只要您保持无线电参数对齐、就应该可以实现。 从 SmartRF Studio 开始、调整 CC113L 射频参数以与 MAX7044保持一致。 确保您设置了"同步字"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    感谢您的回复! 如果可能、您能否提供详细信息、例如 前导码、同步字、CRC-16?  

    最重要的是代码时序(逻辑1和逻辑0)定义。 我尝试了从 MAX7044发送的代码、并通过 CC113L 由 SmartRF Studio 接收。 但我无法从 CC113L 接收正确的数据包。 此外、您能否为接收  MAX7044 OOK 433MHz 发送器提供 CC113L 射频参数设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我担心这需要对射频参数进行一些改进和一些实验工作、如果没有手头的 MAX7044器件、我就不容易给出射频参数。

    其思路是在频谱分析仪上查看 MAX 处的 TX 数据包、然后调整 Cc113L 的参数以接受该数据包。 您现在可以忽略 CRC、只需将数据包转储到 SmartRF Studio 中。 只要同步字匹配、您就应该会看到数据包内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、FI、

    谢谢! 现在、我可能知道如何实现它。