This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC13-90:在使用 WB-DSSS 1x 扩展时、根据 FCC 规定、是否可以实现30dBm 输出?

Guru**** 2543850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/836523/ccs-launchxl-cc13-90-is-30dbm-output-possible-under-fcc-regulations-when-using-wb-dsss-1x-spreading

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90

工具/软件:Code Composer Studio

http://www.ti.com/lit/an/swra591/swra591.pdf

在介绍上述链路时、给出了以下说明:发送器的最大峰值传导输出功率为+30dBm

 

问:----- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- -------  ------- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- -------  ------- ---- --- -

DSSS = 1、240kbps、2GFSK、195kHz 偏差、1x 扩展

如果我将+30dBm 射频功率与上述设置一起使用、FCC 规定中是否存在任何问题?

  ------- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- -------  ------- ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- -------  ------- ---- --- -

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    30dBm 峰值传导功率是 FCC 规范、但在任何3kHz BW 中、您必须符合8dBm PSD 规范。

    如您在 PSD 图中所见、CC13x0通过14dBm TX 功率、但在通过30dBm 外部 PA 时会遇到问题。

    谢谢。