This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-AOA

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01632, LAUNCHXL-CC26X2R1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1169578/boostxl-aoa

器件型号:BOOSTXL-AOA

大家好、

我使用 BOOSTXL-AOA 在 BLE 范围内工作、我需要使用当前 Allegro 版本的较低版本(17.2或更低)的光绘文件和钻孔文件。 或 Altium 转换后的版本文件也可以。 因此、我可以制造用于 测试目的的升压 XL-AOA 阵列板。  

谢谢

Rajkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    BOOSTXL-AOA 已被弃用、因此 TI 将不提供板级支持。  请参阅 https://e2e.ti.com/f/1/t/1029119 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我需要阵列天线(BOOSTXL)的设计文件。 当前存在的 TI 模型为较高版本。 不支持该转换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不再提供 BOOSTXL-AOA 支持  、因此您可以考虑改用 TIDA-01632或迁移到 LAUNCHXL-CC26X2R1。   您可以阅读 RTLS 工具箱 SimpleLink Academy Labs 了解更多信息。

    此致、
    Ryan