This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:网络中的数据包丢失

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/867888/cc1350-packet-loss-in-network

器件型号:CC1350

您好、先生、

我们使用 TDMA 算法开发了无线网络。 每个器件在其特定时间(30分钟)发送数据、还有一个信标数据包、该信标数据包在10分钟后发送到网关。  

现在、我们在1个网关下配置了90个发送器。 在网关结束时、我在每个器件30分钟后得到了数据包。 现在,设备的数据包丢失意味着网关在 每个设备30分钟后的预期数据,但有时在1小时后得到。

我想问一下我如何仿真这个问题。 TI 是否提供了一些工具来解决此网络问题? 这意味着、如果我想在网关下构建90台设备的网络、但我不想使用实际设备。

只能通过软件来处理网络。 那么、我如何做到这一点。

如果您有此类工具或算法、请告诉我。

谢谢  

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们没有任何此类工具。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经阅读了 Resource Explorer 中的数据包监听器工具。 工作原理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri