This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P 编程问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/866032/cc1352p-cc1352p-programming-issue

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: SEGGER

在使用 SEGGER 的 JLINK 和 JFLASH PC 应用程序时、我在连接 CC1352P 时遇到 JTAG 问题。 我尝试将 cJTAG 和完整 JTAG 接口用于自定义电路板和 Launchpad,但在这两种情况下,我的抽头 IDCODE 不匹配。 它可以与 TI XDS110调试器配合使用。 是否有人遇到过这样的问题? 这是否与 JFLASH 项目设置相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    如果您能够使用 XDS110调试器和 LaunchPad 进行调试、则 Segger 工具必须存在问题。

    是否确定调试器接口未设置为 SWD? 在 LaunchPad 上、您是否已移除板载 XDS110和 CC1352 MCU 侧之间的所有跳线(电源和 GND 除外)?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对此进行了任何更新?

    BR、