This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何评估433MHz 频带中的 LAUNCHXL-CC1352P-2或 LAUNCHXL-CC1352P-1

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/868771/cc1352p-how-to-evaluate-launchxl-cc1352p-2-or-launchxl-cc1352p-1-in-the-433mhz-band

器件型号:CC1352P

要评估433MHz 频带中的 LAUNCHXL-CC1352P-2或 LAUNCHXL-CC1352P-1、需要对电路板/硬件进行哪些修改? 目前、我的评估无需天线连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关电路、请参阅以下文章。 是的、您需要根据 POST 中的原理图修改不平衡变压器+滤波器。 另请注意、我们尚未发布433MHz 设计。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 PM;有关433MHz 参考设计何时发布的任何更新信息?

    此外、参考 swra640c.pdf 中第7页的图1、CC1352P 是否需要红色连接和组件?

    V/r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、到2020年第1季度末将推出该产品。

    是的、它们是必需的。

    谢谢、

    PM