This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350 SAW 滤波器参考

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/867903/cc1350-reference-of-cc1350-saw-filter

器件型号:CC1350

您好!

我的客户正在使用低于1GHz 频带(920MHz)的 CC1350。
他们想要添加锯切滤波器。 但是、我们找不到推荐的电路。

问题1:
是否有推荐的电路?

问题2:
添加 SAW 滤波器时、不仅 RX 而且 TX 通过 SAW 滤波器。 TX 损耗将增加。 是否有解决方案?

此致、Rei