This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:Rx 功耗

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/867608/cc1201-rx-power-consumption

器件型号:CC1201

您好!

数据表给出了数据包接收期间的峰值 RX 电流消耗、主要用于2种情况: 1.2kbps 时的低功耗模式和50kbps 时的高性能模式。

 在以下情况下、预期的平均 RX 电流是多少:

-不存在载波(因此不接收数据包)、高性能和低性能模式

-以500kbps 的速率接收数据包,高性能和低性能模式

此致、

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用监听模式、RX 中的电流消耗将是数据表中给定的"峰值电流消耗"、与空气中的信号无关。  

    功耗的主要贡献是 RX 链的模拟部分、这将使用与输入信号无关的相同电流量。  

    有关监听模式、请参阅 SmartRF Studio 和 www.ti.com/.../swra428中的估算值