This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:ACPR 问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/864583/cc1125-acpr-problem

器件型号:CC1125

尊敬的

   客户目前使用 CC1125进行868MHz 无线电认证、并且有一个指示器要求邻域功率抑制(__LW_AT__ACPR)为-60dbc、邻域间距为25KHz。目前、认证端的测试为-54dbc。 我们直接在公司中测试 CC1125、在 GMSK 和3.6KHz 带宽下输出为-55.35 DBC、 在4GMSK 模式下为-55.11 DBC、两者都不能满足要求。您能帮助我了解如何解决这个问题吗?此外、我们的 BT 值为0.5、是否可以将其更改为0.3?

附加内容涉及 GMSK 3.6Khz 宽带模式测试和4GMSK 3.6Khz 宽带模式测试,提前感谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BT 固定为0.5。

    您是否在 http://www.ti.com/lit/an/swra424/swra424.pdf 上查看 过设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SIR、我们的认证需要检查功率级别、使其具有25kHz 偏移的60dBc、并且我们的客户正在使用以下寄存器设置。

    符号速率(或位速率)=1.2k、  

    调制格式2-GFSK

    偏差4K

    您认为在25kHz 偏移下实现60dBc 还不够好吗?

    如果是,是否有人建议采用何种设置来达到这一要求?


    BR、


    匈牙利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 http://www.ti.com/lit/an/swra424/swra424.pdf 上查看 过设置?

    因为您需要将同步设置调整为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从 SmartRF Studio 页面了解到、ETSI CAT1 869MHz 有2种设置、采用1.2kbps 应用(请参阅顶部的2种选择)、我可以看到2种设置的关键参数差异是"偏差"。  一个频率为4kHz、另一个频率为1.2kHz。  您能更详细地解释一下关键差异。 使用1.2kbps 数据速率应用的这两种设置?  我相信较低的偏差会根据卡森的规则产生较窄的频谱。  在调制中使用较小的偏差时、您能不能对其进行更多的权衡、并且对 CAT1应用有任何要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要低数据速率/低偏差、但最重要的是要设置我指向的应用手册中涵盖的同步参数。 仅设置数据速率/偏差不会提供足够低的相量来通过 CAT1和类似标准。