This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:SPI 接口故障。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/865785/cc1120-trouble-with-spi-interface

器件型号:CC1120

CC1120 IC 的 SO 引脚在具有 MCU 的4线 SPI 接口上显示无响应。 我尝试在寄存器中写入数据、并在 SO 引脚上读取数据、以检查 IC 是否正常工作、但未读取任何数据。 即使将 CSn 拉至低电平、其电平也没有变化、因此不会变为低电平。   

在测试 CC1120模块上的代码时、代码工作正常、但无法与我们的设计板配合使用。  

是否有人可以详细说明为什么会出现此问题?

此封装是否有任何具体的手工焊接方式?

此外、我们是否可以通过任何方法来检查 IC 是否正常工作?

我随附了 KICAD 板文件和原理图以及参考原理图。

谢谢、此致、

你好。

e2e.ti.com/.../RF-BOARD-old.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从用户指南中:

    "状态字节包含关键状态信号、对 MCU 很有用。 第一个位 S7是 CHIP_RDYn 信号、该信号必须在 SCLK 的第一个正边沿之前变为低电平。 CHIP_RDYn 信号表示晶体稳定"

    -32 MHz xtal 是否正在运行?  

    - DCPL 上是否有~1.8V 电压、RBIAS 上是否有~1.25V 电压? 如果没有、我会假设您有装配体问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在这里有什么进展吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dcpl 和 rbias 引脚上的电压值如建议值所示。  

    我无法确定晶体是否正常工作。 我能否获得一些关于确定晶体振荡器是否正常工作的建议?

    此致

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用示波器检查了晶体振荡器。 工作正常。

    cc 现在在 SPI 接口上正确响应。 焊接可能存在问题。

    非常感谢您的及时响应和帮助。

    此致

    你好。