This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:灵敏度 CC1312R 与 CC1310

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/834513/cc1312r-sensitivity-cc1312r-vs-cc1310

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

你(们)好

我们在 CC1312R 上测量的灵敏度低于在相同电路板上测量的 CC1310_7x7mm。

灵敏度是否存在任何已知差异?

我的测试结果如下:

使用 smartRFstudio 2.14.0 I 在继续 RX 中设置 CC1312R /CC1310

对于 CC1310、我们可以看到本底噪声平均值为~-118/-119dBm、这在-110dBm 灵敏度方面看起来不错(SmartRF Studio 中的标准50kB/s 设置)

但在相同的 PCB 上使用 CC1312R rev E 时、平均噪声明显更高。 唯一的区别是 cc 芯片+晶振。

有什么想法为什么?

-NMW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NMW、

    没有已知差异。 我假设您使用的是相同的射频配置? 您是否已将 CC1312R 上的晶体更改为48MHz?

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NMW、

    由于不活动、我将此主题标记为已解决。

    此致、
    Fredrik