This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350STK:CC1350STK 和 CC2650STK 的电源选择设置

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1350, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/833000/ccs-cc1350stk-setting-for-power-selection-for-cc1350stk-and-for-cc2650stk

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件: CC1350CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

CCS 9.1、Linux 18提示问题1350STK 传感器标签和2650STK 传感器标签。

在 empty_min_CC1350STK_TI 项目的目标配置中,电源选择连接属性设置为探测供电的电源。

开箱即用演示的文档显示:

前期工作

CC1350 SensorTag 的版本1.4.5包含预量产出厂映像、为了使用 CC1350 SensorTag 的所有功能、需要进行更新。 此过程需要使用调试器开发包。 请按照以下步骤更新至最新映像、只需执行一次即可。

  1. 从 CC1350SensorTag 中取出电池。
  2. 将调试器开发包连接到 CC1350 SensorTag、并通过 USB 将其连接到您的 PC。
  3. 单击下面的按钮以擦除 CC1350SensorTag 的外部闪存。
    注:第一次执行此操作时、需要在 PC 上本地安装一个小型闪存实用程序。

问题:

1) 1)如果调试探针设置为"Probe supplied power"(探针供电电源)、为什么必须取出电池。

2) 2)对于等效的 CC2650STK 项目 empty_min_CC2650STK_TI、电源选择的连接设置设置为:"目标供电"。

与 CC1350STK 完全不同

CC1350STK 和 CC2650STK 的授权设置是什么?

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    调试器开发包中不包含用于控制提供电源的 HW、因此目标配置中的电源选择设置不执行任何操作。  

    调试器开发包确实始终提供3.3V 电压(连接 USB 时)、并且在 CC1350SDK 和 CC2650SDK 上使用开发包时应移除电池。

    此致、

    R.M.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我正在使用 XDS110、如果我取出电池并选择"探针供电电源"、则测试连接不成功。

    这就是失败的原因:

    下面是连接日志:

    [开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    /home/p/.ti/ccs910/0/0/BrdDat/testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'libjioxds110.so'。
    库构建日期为 2019年6月3日。
    库构建时间为'15:03:57'。
    库软件包版本为'8.2.0.00004'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。

    硬打开控制器时出错。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-267'(0xfffef5)。
    标题为"SC_ERR_XDS110_TARGET_SUPPLY"。

    说明如下:
    控制器无法检测到有效的目标电源。 检查目标
    指定电压电平的 JTAG 连接和/或连接设置。

    [结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]

    但是、插入电池后、此设置(目标供电)成功:

    那么、XDS110 - CC1350STK 的正确目标配置是什么?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     您使用什么 XDS110调试器?

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../TMDSEMU110-U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经尝试过与您使用的调试探针相同的调试探针、这似乎是此探针和 CCS 的问题。 我会报告这一点、但很遗憾、我无法说何时可以提供潜在的修复。 您是否有可在平均时间内用作调试器的 LaunchPad?   

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的测试、很高兴知道这似乎是一个错误。

    同时、我收到了传感器标签 DevPack、但仍然无法加载和运行 empty_CC1350STK_tirtos_ccs 项目。

    测试连接成功、但启动调试会话将使我:

    以下是未修改的项目目标配置:

    下面是已安装产品的 lisf:

    Code Composer Studio

    版本:9.1.0.00010

    在 Linux Mint 上;

    $ lsb_release -a

    分销商 ID:   LinuxMint
    描述:   Linux Mint 18 Sarah
    发布日期:18.    
    代号:   Sarah

    您能否在调试会话中尝试获取此 empty_CC1350STK_tirtos_ccs 项目?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在回复我自己的帖子时、我可以确认 DevPack 调试探针与 SimpleLink CC13x0 SDK v.3.20.00.23中示例文件夹中的默认项目设置搭配使用。 此外、目标应由探针供电(移除电池)。

    此致

    Peter