This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC13-90:WB DSSS (CC1310 + 1190 Launchpad)上的最大 TX 功率设置为26dB

Guru**** 2541650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/834700/ccs-launchxl-cc13-90-26db-max-tx-power-setting-on-wb-dsss-cc1310-1190-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在 CC13-90US Launchpad 中设置 TX 功率时遇到问题。

我从 SmartRF Studio 导出了 SmartRF_SETTINGS 文件、并将其应用到 rfEasyLinkRx 示例。

当然、HGM、LNA_EN 和 PA_EN 引脚设置正确。 (& CCFG_FORCE_VDDR_HH = 0)  

但是、SmartRF Studio 设置的 db 功率设置似乎不起作用。

rfEasylinkRx 示例中的数据包 RSSI 值没有改变。

下面是我的 SmartRF_SETTINGS。

e2e.ti.com/.../4274.smartrf_5F00_settings.ce2e.ti.com/.../6710.smartrf_5F00_settings.h

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinbae、

    我将请我们的一位专家就这一帖子发表评论。 我们可能需要几天的时间才能回来、因为这是周一的假期。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够让 SmartRF Studio 中的射频链路正常工作?

    请先在 SDK 中尝试 packetTx 和 packetRx 示例。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正如您所回答的、我在 SmartRF Studio 中测试了 Rx 和 Tx。 但是、看起来 Rx 值似乎仍然很奇怪。

    下表是 Rx RSSI 值。 发射功率。

    下表显示了使用-60dB 衰减器进行有线连接后的测量值。

    ------- ------- ------- ------- ----

    随着 Tx 功率的降低、Rx 会降低、但下降似乎是奇数。

    实际上、在测试板上设置26dB 电源、接收器件是否接收到大约-14 ~-15 db?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的板彼此非常接近。 在这段距离和 TX 功率下、即使没有连接电缆、我也可以期望它们进行通信。

    请遵循以下应用手册 中的建议:http://www.ti.com/lit/an/swra603/swra603.pdf 、了解传导灵敏度。

    谢谢