This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:关于与基于 CC1312R 的模块的预合规活动相关的查询(ETSI EN 300 220-2 V3.1.1的附录 D)

Guru**** 2555260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/833230/cc1312r-regarding-queries-related-to-pre-compliance-activity-of-cc1312r-based-module-annexure-d-of-etsi-en-300-220-2-v3-1-1

器件型号:CC1312R

尊敬的德州 E2E:  

我之前向  德克萨斯州询问过流问题(关于礼貌频谱访问)

1) 1)采用的最小 CCA 间隔。  
2)最大死区时间。
 3) 3)随机分配重传尝试时序的方法。  
4)延迟期的单位。  
5) 5)随机延迟周期的最小值和最大值。  
6)最大传输持续时间、Ton 最大  
7) 7)相同工作频率下的最小传输关闭时间、Toff 最小值  

--------------------------------------------------

我们收到了来自德州 AS 的回复  

5毫秒的 CCA
死区时间~100us
3分钟 Tx 关断时间由 FCH 和 TCT 保持
4.最大 TX 时间(单次传输)< 100ms (基于500字节数据包)
5.最大 TX 时间(传输序列)小于250ms
6.随机传输的方法如下:5ms + Rand 值在0和5 M 之间,步长为0.5 Ms

--------------------------------------------------

现在、我将填写 ETSI EN 300 220-2的附录 D  

我不确定需要为最小延迟时间填写什么?

并将设备实施的 CCA 时间填充为5ms (请告诉我这是否正确)

死区时间 TDIS ~ 100us (请告诉我这是否正确)

------------------------------------------------------

设备频率是否灵活(是或否)

------------------------------------------------------

设备是否声明为 FHSS (是或否)

如果声明为 FHSS、 我需要知道   ETSI EN 300 220-2的附件 D 中项 m 的填充空白  

请帮帮我们  

此致  

Bhavani Sankar Appalla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavani、您好!

    我已将此请求转交给我的一位同事。 让他有几天时间回来。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sai,  

     您尽快提供需要填写的附件 D 信息、 尤其是礼貌频谱访问相关信息和 AFA 自适应频率敏捷性相关信息以及 FHSS 相关信息、因为我们必须完成 CE 和 FCC 认证、因为这些是待定的 测试  

    请做必要的事!!!

    此致  

    Bhavani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想了解以下内容、以便为您提供正确的帮助。

    1.您的产品应用是什么?

    2.您要使用的频段是多少?

    2.您使用的模式是什么( 符号速率、调制、偏差、滤波器带宽等)?

    3.您要使用的 Tx 功率级别是多少?

    4、占空比是多少? (预计 Tx 开启时间为1小时)。  如果它满足占空比要求(< 0.1%或< 1% 、则无需使用 LBT+AFA)。

    5.是否要使用跳频模式? 或者您不确定?  

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供与礼貌频谱访问相关的信息  

    设备实施的 CCA 时间为......... ms。

    延迟周期的最小单位为:……μ s。

    死区时间 TDIS 为……………μ s ms。

    自适应频率灵活性(是或否)

     CC1312R 的 FHSS 功能(在数据表中、我从未在 FHSS 上看到单个字)

    我们知道、如果采用占空比方法、我们可以避免礼貌的频谱访问、我请求您回答我们仅提出的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您询问的所有参数都取决于产品中的实际软件实现。 我假设您根据之前的问题使用15.4堆栈。 在15.4堆栈中、您可以选择跳频、请提供 config.c 文件以查看您如何配置堆栈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guru,  

    我可以访问配置文件、但我无法在此公共域中共享该文件、如果您向我提供了您的电子邮件地址、我可以与您共享  

    此致  

    Bhavani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德州仪器(TI),  

    请作出响应  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用以下规格。 这将符合 EN300 220-2标准。

    设备实施的 CCA 时间是..... >=5.... ms。

    延迟周期的最小单位为:…>=5ms…。

    死区时间 TDIS 为……<5………ms。

    自适应频率灵活性(是或否):是

    对于 FHSS 设备(m):

    声明的跳频信道带宽:取决于您使用的数据速率和频率偏差。 如果是50Kbps、则为25KHz、则为<=100KHz

    无跳跃通道数:>=47

    每个通道的驻留时间 =<400ms (默认值250ms)

    到一个跳跃通道的返回时间 =< 20秒

    是否实现 CCA:是

    谢谢、

    PM