This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:实际数据速率

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/833491/cc1125-real-data-rate

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1200

实际上可以预期的200Kbps 数据速率有多大、我假设这是总射频速率、而不是实际数据、例如、在一秒内写入200KB 文件、在-110dBm 时为50KB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总数据包为:

    前导码+同步+有效载荷+ CRC

    因此、吞吐量将取决于前导码/ SYNC 的长度以及使用的字节有效载荷数量。 请注意、如果将有效载荷长度设置为一个大数字、则数据包中出现位错误的概率很大、因此重新传输的可能性会降低吞吐量。 可以连续发送数据包。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型前导码、SYNC 和 CRC 大小是多少?接收 到的信号为-100dbm、-110dBm;有效负载长度是多少? 尝试粗略估算这些信号电平下的数据速率。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于200kbps、您至少需要4字节前导码、默认同步为4字节。 我本可以使用高达120字节、可能高达200字节的有效负载、您必须在您的环境中测试它的稳健性。  

    侧面有一个问题、您为什么对高数据速率使用 CC1125、因为它是窄带器件? 您是否还将其用于窄带?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 user="ter"]

    侧面有一个问题、您为什么对高数据速率使用 CC1125、因为它是窄带器件? 您是否还将其用于窄带?  

    [/报价] 我现在将其用于低数据速率(传感器)、但想知道未来项目的能力。 完整的200kbps 数据速率是否也不在窄带上? 还有一个问题、就是刚刚丢弃了 ACK 和重新发送或坏数据包。 (尝试将它们与 XBee 进行比较)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    - 200kbps 是此器件的最大数据速率、不被视为窄带。 您还可以查看 CC1200、它在更高数据速率下具有更好的性能。  

    -您必须在软件中实施 ACK。 重新发送等也是如此、因为这些是与协议相关的功能。