This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200:输出功率的变化范围是多少?#39?

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/834432/cc1200-cc1200-what-s-the-variation-range-of-output-power

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件: CC1120

尊敬的先生:

我们发现 CC1200 EM 的输出变化约为2dBm。(最大 3dBm)

因此、我们首先检查您的 E2E 网站上的类似问题、如下所述:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/p/292548/1023262

确保 CC1200的内部射频块与 CC1120的内部射频块类似。

请告诉我以下问题:

  1、CC1200芯片的高输出功率范围是多少? (例如、Tx 功率10~14dBm)

2.在最大输出功率范围内、CC1200芯片的变化范围是多少?

 CC1200芯片的低输出功率范围是多少? (例如、Tx 功率-6、-3、0~10dBm)

在低输出功率范围内、CC1200芯片的变化范围是多少?

此致、

Kwangbog Ham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1120和 CC1200上使用了相同的 PA、这意味 着 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/p/292548/1023262 也适用于 CC1200。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

    感谢你的答复。

    CC1200的内部 PA 与 CC1120的内部 PA 相同。

    您的意思是 、以下 CC1200产品系列的变化 是可再分配的值、对吧?

    ================================================================================================================================================

    对于最大输出功率(饱和时的 PA)、变化范围为+/-1dB。

    对于较低的输出功率 、变化范围为+/-2dB。

    ===================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的