This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:将 CC1352R Launchpad 用作 BLE 监听器

Guru**** 2542200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/834404/cc1352r-using-cc1352r-launchpad-as-ble-sniffer

器件型号:CC1352R

您好!

我使用最新的数据包监听器固件对 CC1352R Launchpad 进行了编程、并已添加了 Wireshark 插件、但仍然无法获取任何 BLE 数据包。

数据包监听器版本:v1.7.0

Wireshark 版本:v2.6.1

监听器固件: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\sniffer_FW\bin\cc1352r1lp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    我会将此主题分配给专家进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    按照 《用户指南 》中软件设置的步骤5,可以解决此问题。  

    谢谢、  
    ELIN