This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:wmbus、发送数据失败

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/833933/cc1310-wmbus-send-data-fail

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

当我使用 wmbus-T 模式快速发送数据时、大约200ms 间隔、一小时后、接收器无法再次接收数据。

因此、我认为发送数据操作符失败了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 wmbus 堆栈(http://www.ti.com/tool/WMBUS)或其他内容?  

    请提供有关如何复制的确切说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我的配置基于您的参考文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 使用以下发送函数

    rf_runCmd (rfHandle、(rf_Op*)&radio_para.fs、rf_PriorityNormal、radio_error、rf_EventInternalError|rf_EventModulesUnlocked);
    //安排一个专有的 TX 命令
    rf_runCmd (rfHandle、(rf_Op*)&radio_para.TX、rf_PriorityNormal、radio_error、rf_EventInternalError|rf_EventModulesUnlocked);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着您有一个使用 T 模式补丁的 packetTx/packetRX 示例、它每200ms 发送/接收一次数据包、一小时后会失败?

    在这种情况下、RX 或 TX 端是否发生故障(您是否仍在发送数据包但停止接收、如果是这种情况、则哪种状态是接收器)  

    它是否总是在同一时间发生故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。TX 端发生故障。在射频发送数据后、切换到 RX、

    我不知道这是同一时刻;我可以抓住问题的机会,它没有任何错误;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果每个器件在 RX 和 TX 之间切换、则您不会运行经过略微修改的 packetTX/RX 示例。  

    请提供有关如何复制的确切说明。