This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:TI-Drivers 快速入门文档中未清除的段落

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/833027/cc1350stk-ti-drivers-quick-start-doc-paragraphe-not-clear

器件型号:CC1350STK

本文档 包含以下段落:

注意

请勿使用Rename CCS 中找到的选项来重命名项目。 这可能会更改某些编译参数、而不是其他参数、这可能会导致编译错误、并且是不可逆的。

若要重命名工程、应使用Copypaste CCS 中的和选项。 当您Paste执行项目时、您可以选择新项目名称。 针对目标工程及其依赖项重复此过程。

粘贴这两个项目后,您需要修改目标项目的属性并更新其“项目参考”(需要显示高级设置),以便仅选择新粘贴的依赖项项目。

问题:

1) 1)为什么这两个项目? 我知道我复制/粘贴为空、并为副本-目标项目-指定 一个新名称。  但从现在开始,只有目标项目才重要?

2)哪些依赖项?

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    指派专家跟进此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我尝试在 simple_peripheral 上重命名工程、并在尝试进入调试时遇到此错误。

    Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
    德州仪器(TI) XDS110 USB 调试探针/Cortex_M3_0:加载程序前必须连接目标。

    我在 CCS 论坛中就此提出了一个问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/833723

    最好的方法 是在导入之前只更改.projectspec 文件中的名称。 这可以为您效劳吗?