This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120-CC1190EM915RD:使用 RFStudio 控制我的 CC1120+CC190

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/833063/cc1120-cc1190em915rd-controlling-my-cc1120-cc190-using-rfstudio

器件型号:CC1120-CC1190EM915RD

您好!

我设计了一个 CC1120 + CC190板、并希望通过将其连接到 TrxEB 并使用 TI RFstudio 对其进行控制。
我正在使用 TrxEB EVAL_BD 和 P7连接器、并使用 SPI 线路来控制我的 CC1120、它工作正常、但无法使用 RFStudio 将 CC1190置于控制之下(CC1190始终处于断电模式)。


在我的板上、CC1120 GPIO0/GPIO3驱动 CC1190 Paen/LNAEN、并且无论我在 RFStudio 中选择什么、它们都始终保持低电平。
我已将 TrxEB 固件和 RFStudio 更新为最新版本、但 CC1190线路仍不是由 CC1120驱动且饱和低电平。

您能告诉我如何处理此问题吗? 我能否更改 RfStudio 中的 CC1120寄存器以更改 CC1190 Paen/LNAEN 行? 如果是、我需要更改哪些寄存器和位?

此致、