This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:可以#39;t 查找示例应用

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/833019/cc1350stk-can-t-find-sample-applications

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件: CC2650STK

你(们)好

我下载了 simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23,并查看 《CC26x0SimpleLinkTm低功耗 BluetoothRegistered软件 Stack2.2.x 开发人员指南》

在第2.5章中,提到了以下示例应用程序:

  1. simple_peripheral 项目
  2. simple_central 项目
  3. simple_broadcaster 项目
  4. sensortag 项目
  5. simple_np 项目
  6. simple_ap 项目
  7. host_test 项目

我只能找到1。  和7.

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    CC13x0 SDK 中的 blestack 示例应用在后续版本中缩小了范围。  

    我不推荐 使用 CC1350STK。 相反、请评估 CC13x2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Joakim

    我碰巧拥有 CC1350STK、我喜欢它(:-

    由于其外形尺寸、向现有电路添加无线功能是一种不错的方法、而无需处理复杂的射频电路板设计。

    事实上,我计划购买更多的这些产品,所以我有兴趣尽可能地利用这些产品。

    您的意思是:

    "CC13x0 SDK 中的 blestack 示例应用在后续版本中已缩小范围。"

    我的问题是、从开发人员提到的7个示例应用中(我认为这也适用于 CC1350STK)

    似乎只有2个可用。 这是否是 CC1350STK 设计的问题?

    "我不推荐 使用 CC1350STK。 相反、请评估 CC13x2。"

    为什么?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    LaunchPad 应更易于用作无线附加组件、尽管我知道传感器会增加更多价值。

    CC2650STK 和 CC1350STK 套件具有自己的 SDK、这些 SDK 单独开发。  

    这些 SDK 和平台不受功能改进的约束、目前按原样提供。 可能会进行带有错误修复的次要 SDK 更新、但除此之外没有其他功能。

    对于未来投资、我们推荐使用 CC13x2/cc26x2平台、该平台目前每个季度都在不断发展、并具有改进和丰富的功能集。 这些是 SimpleLink 生态系统的一部分、目前是重点领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joaqim

    LaunchPad 体积相当大(与传感器标签相比)、不适合空间受限应用、因此我希望将来能看到更多的传感器标签类型。 即使没有传感器、它们也能为支持无线的扩展应用提供出色的附加功能。

    因此、如果我理解正确、您会说:"不要期望对 STK 提供太多支持、请转至专用 LaunchPad、并可能使用其中的代码来支持 SensorTag "

    对吗?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Peter Vittali"]我希望将来能看到更多传感器标签类型的封装[/引述]

    未来可能不是那么遥远;)