This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC1350:不编译源代码

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/833234/compiler-cc1350-source-code-does-not-compile

器件型号:CC1350

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我在 TI-RTOS 模式下编辑了 LBT 的示例代码。 我已更改源代码。 它会首次编译并运行。 但当我在另一个文件中导出文件系统时。 稍后、我将尝试对其进行编译。

它在编译工程时显示一些错误消息。

此错误消息是什么。 我没有在代码中更改任何内容、但仍然出现此错误。

请向我提供有关此问题的解决方案。

我在下面附上了错误消息、请检查。

谢谢你

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilesh、

    在使用 RTOS 的 SimpleLink SDK 中、有一个与每个示例相关联的依赖项 RTOS 工程(适用于 TI-RTOS 和 FreeRTOS)。 错误消息表明 CCS 中的工作区没有应用"rfListenBeforeTalk 所依赖的 TI-RTOS 项目。

    请将依赖项项目添加到 CCS 工作区。 您可以从相关 SimpleLink SDK 导入任何示例、相应的 RTOS 项目将自动导入。

    谢谢、

    SAI