This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:位同步和 RxFio 不同步

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/832288/cc1101-bit-synchronization-and-rxfifo-getting-out-of-sync

器件型号:CC1101

您好!

我必须接收64字节以上的数据、因此在帧仍在接收时必须读取 RxFio。 当 GDO 信号被触发时、开始读数被触发、然后我每毫秒通过读取 RXBYTE 寄存器进行轮询、看看是否还有数据剩余。 从第一个接收到的数据中、我得到了帧长度、因此可以将第一个字节作为长度字节、将接下来的 x 个字节作为数据。 在大多数工作正常但自下而上的情况下、我会"不同步"。 我接收到的第一个字节似乎不是长度字节、因此我对数据的完整读取会导致数据错误。 我曾经看到我的读取数据被一个字节移位。

由于我使用的射频数据速率大约为32kBit/s、因此在一毫秒内 RxFio 中应该有大约4字节的新数据。 因此、当接收到一个帧时、我应该一直在 RXBYTE 中找到一个大于0的值。 当我读取0时、唯一的情况是当一个完整的帧被接收和读出时。 但是、我还应该检测到一个"帧结束"、因为读取的字节数、最后读取的第一个帧字节、并且没有剩余的内容。

但我也可以看到我读取 RXBYTE 0、但我仍会从前一帧中获得一些字节(未接收到作为第一个帧字节读取的字节数)。

由于整个同步都基于长度字节、因此我会详细询问 CC1101的工作原理。 在射频级别检测到前导码和同步字。 这是现在一个完整的帧出现的触发器。 因此、下一个字节是长度字节、即视为有效载荷的下一个字节的数量。 接收到这些字节数后、执行 CRC 校验、以便芯片确定这是否是正确的帧。 但是、尤其是对于2-FSK 调制、接收器可以检测是否存在1 (频率为 f0+df)、0 (频率为 f0-df)或无任何内容。 µSeconds、当接收器需要一个信号(具有32kBit/Sec)但没有发现任何信号时、会发生什么情况? 它是否会等到收到实位? 但在这种情况下、可能会发生在1毫秒内未接收到新字节的情况。 或者、如果在接收到一半的预期字节时无法再接收任何内容、会发生什么情况? 芯片是否会为 RxFio 设置一些值、当预期数量超过 CRC 校验时、大多数概率将失败? 只有在这种情况下、我才可以使用处理器内部的逻辑、我确实希望使用字节数。 据我所知、没有能够告诉我一帧接收已停止的 GDO 值。

如果"当 RXBYTE 返回0时、收到一个 paket "语句不完全正确、我有问题。

提前感谢您的帮助和提示

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin

    找到同步字后、无线电将接收到的第一个字节解释为长度字节(如果选择了可变数据包长度)、并且它将在 FIFO 中接收到该数量的字节。 它不能接收任何数据、因为不管在开始接收数据包后是否有数据或噪声、它都将被解释为0或1、并且将被放入 FIFO 中。 接收到完整有效载荷后、附加状态字节(如果启用)。

    但是、对于字节写入 FIFO 的速率、不保证有任何时序。 这意味着在读取 FIFO 之前、您应该知道 FIFO 中有多少字节、而不仅仅是有一个计时器中断、然后读取预期的字节数。

    勘误表中有一个您也需要读取的错误说明(RX FIFO 指针未正确更新、且上一个读取字节重复)

    http://www.ti.com/lit/swrz020

    还存在与读取状态字节相关的问题(SPI 读取同步问题)。

    我已经制作了一个代码示例、以展示如何接收超过64字节的数据包、同时避免勘误表中描述的问题。 我建议您查看此处的 Link2示例:

    http://www.ti.com/lit/zip/swrc021

    BR

    Siri