This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/827752/cc1120-cc1120

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1200

大家好,  

我的 CC1200芯片有问题,

我从 SmartRF SW 发送数据包,它通过芯片接收数据包,但这种情况发生一次,之后我从 SW 发送另一个数据包,并通过芯片接收中断,但在 Rx FIFO 中没有创建字节,

如果您有任何建议,请告诉我。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是什么板? 这些是 TI 电路板吗?

    您是否正在使用 SmartRF Studio?  

    您使用的是什么软件? 您是否正在使用 PER 测试软件?

    如果您使用自己的电路板、是否可以连接 TRxEb 电路板并使用 SmartRF Studio?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于过去两周没有答复,我将关闭这篇文章。

    谢谢、

    PM