This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:跳频

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/831869/cc1350-frequency-hopping

器件型号:CC1350

您好、先生、

我正在研发 CC1350 LP、我们开发了一种应用、其中 NO 发送器使用 TDMA 方法将数据发送到接收器。 每个发送器都有自己的时隙。 现在、我将在该网络中放置几个具有不同频率通道的发送器。  

对于之前的应用、我参考了 LBT 代码。 在该文件中、我使用了 Smart RF Studio 的 Smart RF 设置文件。 现在、我必须将数据发送 到不同的频率通道。

那么、我如何使用射频设置来实现这一点呢?

另一个问题是、使用  不同频率通道发送到接收器的发送器是否具有不同的频率通道。 那么、它是否会接收具有不同频率通道的发送器的数据?

请就此建议解决方案。

谢谢你

Nilesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh、

    我强烈建议您查看可满足您需求的15.4 Stack。  

    此致、
    Fredrik

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、

    我在没有 RTOS 模式下执行了应用程序。 我需要使用我的现有代码进行更改。 我只有射频配置.c 和.h 文件 、我可以在其中进行此设置。 15.4 stack 完全基于 RTOS,我没有那么多的人可以使用 RTOS。

    请为我推荐更容易解决方案。

    谢谢  

    Nilesh