This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1350STK 中的天线布局、用于 CC1352R1将3个引脚映射到5个引脚

Guru**** 2812735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/830429/cc1352r-antenna-layout-from-cc1350stk-for-cc1352r1-mapping-3-pins-to-5

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他部件:CC1350STKCC1350CC-ANTENNA-DK2

继续探讨以下主题:CC1350STK 中的天线布局对 CC1352R1有效。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/780473?CC1352R-Antenna-layout-from-CC1350STK-valid-for-CC1352R1-#pi320995filter=answers&pi320995scroll=false

如果我想在 CC1352的 CC1350STK 上使用相同的单独天线和匹配网络、如何将匹配网络连接到新的引脚布局、该布局具有五个引脚、而不是以前的3个引脚:  

CC1350STK:  

RF_N => 868MHz 天线匹配

RF_P => 2.4GHz 天线匹配

RX_TX =>两者都是  

CC1352:  

RF_P_2_4GHz =>?  

RF_N_2_4GHz =>?  

RF_P_SUB_1GHZ =>?  

RF_N_SUB_1GHZ =>?  

RX_TX =>?

我是否只是将匹配网络连接到相应的正极引脚、忽略负极引脚并以与 STK 相同的方式使用 RX_TX、或者是否完全不同?  

我只想在一个板上安装一根天线、即2.4GHz 或868MHz 、但不想同时使用两者。 我应该如何处理未连接的引脚? 接地或保持悬空。  

感谢你的帮助  

L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1350 STK 具有两个单端射频端口、无源网络的端接电阻为50欧姆。 然后、每个端口都连接到天线、包括天线匹配网络。

    CC1352参考设计具有两个平衡的射频端口。 每个平衡端口都通过"平衡-非平衡变压器"转换为不平衡端口、然后有一个以50欧姆网络端接的 LPF 网络。

    RxTx 信号应按照所选芯片的参考设计所示进行连接。 CC1352的无源网络参考设计可复制到50 Ω 终端(SMA)。 然后、可以复制 CC1350 STK 或 DN024中的天线设计(和匹配)、因为该设计针对50 Ω。 这是设计为50欧姆点的优势、可以在实验室中轻松测量设计、并可通过"标准阻抗"接口连接更多射频部分。

    如果您只需要一根天线、建议复制具有双频带 DN024天线的 CC1352R LP 设计。  

    如果不确定、只需发布您的原理图、我们就可以对其进行审阅。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard  

    感谢你的帮助!

    由于尺寸方面的考虑、我真的很想使用 CC1350STK 的小型2.4GHz 天线(如下图所示)。 我提出了两种可能的解决方案、希望您能为我提供帮助。  

    1、如 SWRA629A 中所示、使用用于 CC1352的集成式分析器平衡-非平衡变压器、并仅将一个输出连接到2.4GHz 天线。 这将是首选解决方案、因为它减少了组件数量。  

    这在当前原理图中是可行的、还是需要更改什么?  

    另外、我还会如何处理剩余的 UBP_SUB1引脚-保持悬空或连接到 GND?  

    2.如果解决方案1不可行、则另一种选择是仅使用与 CC1350STK 相同的匹配网络、并将其连接到 CC1352上的其中一个2.4GHz 引脚。 但是、我不相信这是正确的、在这种情况下、我将如何处理剩余的三个射频引脚、尤其是 RF_N_2.4GHz? 您能建议我如何使这项工作正常吗?  

    非常感谢您的观看!  

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    解决方案1可以正常工作。 可以将 IPC 的低于1焊盘保持断开状态。

    从 CC-Antenna-DK2 #2而不是 CC1350 STK 复制天线设计。 CC1350 STK 的天线特定于该特定布局及其塑料外壳。

    仅为 IPC 和天线之间的天线匹配添加一个 PI 网络、以优化匹配(如果需要)。 如果不需要、那么它只需要一个0欧姆电阻器。

    此致、

      Richard