This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:使用开箱即用应用程序对 cc1350传感器标签进行预防性维护和编程

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/831510/cc1350stk-preventive-maintenance-and-programming-cc1350-sensor-tag-with-out-of-the-box-app

器件型号:CC1350STK
主题中讨论的其他器件:CC1350

您好!

我正在尝试评估德州仪器蓝牙低功耗的软件/解决方案。 我必须创建一个模块来检测传送带的振动并对其执行 FFT。 这样我们就可以进行一些预防性维护。 我有两个问题:

1.在研究时,我偶然发现 了 http://www.ti.com/tool/TIDA-01469。我是否可以在传感器标签上复制此设计?  

2.我尝试使用 SDK 中的示例对 CC1350传感器标签进行编程、但现在无法使标准开箱即用应用再次正常工作。 甚至找不到文件。 有人能告诉我们在哪里可以找到这些文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能可以将该 TIDA 用作参考、但我会与您的意图进行比较、仔细地回顾这些概念。 sensortag 源代码应位于 SDK 文件夹"CC1350 SensorTag"下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joakim 的快速回答。 但我找不到这些文件吗? 我在某处读到的应该是 BLEstack 和 BLEapp、但这些不在 SDK 中。 你能给我一个路径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已下载 CC13x0 SDK? 应位于"Examples"->"Development Tools"->"CC1350 SensorTag"中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经尝试过多次。 没有名为"Development tools"或"CC1350 SensorTag"的文件夹。 我有以下路径: C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_3_20_00_23\examples、但它不包含开箱即用程序等内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于此线程、遗憾的是、我们似乎不提供源代码分发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢:)